This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:如何在 MCU 处于低功耗模式时处理 WDI

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901281/tps3828-how-to-deal-with-wdi-when-mcu-in-low-power-mode

器件型号:TPS3828

大家好、

我的客户使用 TPS3828-33来监控 MCU。 他们遇到以下问题、

当客户让 MCU 在低功耗模式下工作时、WDI 无法进入高阻抗状态。 这将触发复位引脚的低电平输出。 他们现在要做的是将具有50k 电阻器的 WDI 引脚拉至3.3V、这可以解决他们的问题。我想向团队核实这是否可以使用?

我还在下面的主题中看到了同样的问题、我要让 MCU 的 WDI 引脚进入输入 IO、以使 TPS3828进入自动复位振荡器状态。 此方法能否解决此问题? 感谢您在这里的帮助。

BR、

CL

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/734710/2713411?tisearch=e2e-sitesearch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CL、

    我会让曾经处理过这个问题的人来帮您解决。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abinav、

    感谢您在这里的帮助。 如果您能在5月1日前分享团队的反馈,我将不胜感激。 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CL、

    在 WDI 上使用上拉或下拉电阻器可防止 WDI 处于高阻抗状态、这意味着器件将继续触发看门狗故障复位、因为 WDI 上没有转换。 可以使用上拉或下拉电阻器、但这没有问题、只是器件仍需要在 WDI 上使用外部高电平或低电平转换脉冲以防止复位。

    最好将 WDI 引脚配置为高阻态模式(而不是输出)、以允许器件生成内部 WDI 脉冲。 如果您将 MCU 引脚设置为输入、则如果输入阻抗足够高、使 TPS3828器件仍能在 WDI 上生成内部脉冲、则也可以进行此操作。

    最后、您还可以在/RESET 输出端使用导通 FET、并在不需要复位时关闭 FET、然后在/RESET 信号应传递到连接器件时打开。

    请告诉我这是否能解答您的问题。 如果您需要其他支持、请告诉我。 谢谢