This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:关于 FBpin 为 GND 时的电流限制。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900732/lm2587-about-the-current-limit-when-fbpin-is-gnd

器件型号:LM2587
主题中讨论的其他器件:LM51551

你(们)好。

我想知道开关引脚的电流限制。

我的客户参阅 snva005b (第7页)并配置反激式。

当 FB 引脚为 GND 时、NPN 开关(4引脚)过流保护是否起作用?

根据 snva005b、 它表示短路保护功能不起作用。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    LM258x 器件的短路保护取决于器件首先退出软启动模式、然后进入短路保护模式。 由于该器件处于反激式配置、反馈引脚已被拉至接地、因此该器件在启动时将处于软启动模式、并且绝不会退出此模式。 因此、绝不会进入短路保护模式。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard。

    感谢你的答复。

    我了解短路保护。

    我想知道 NPN 晶体管的过流保护。

    当 FB 引脚为 GND 时、NPN 开关(4引脚)过流保护是否起作用?

    可能过流保护和短路保护是相同的?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    很抱歉耽误你的时间。  

    根据数据表、在短路情况下、器件会有所节省、因为在频率降低时、开关重新导通之前、变压器中的能量将会耗散。 因此、逐周期电流限制将限制电感电流的峰值。  

    如果 FB 接地、则没有频率降低机制、电感器电流将受到逐周期电流限制的限制。  

    这可能不会太有帮助、因为组件可能会很快发热并损坏。 在本例中、我建议使用启用了断续模式的 LM51551。 如果需要、请参阅 LM5155-反 激式 EVM 进行评估。

    谢谢、

    Richard