This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:原理图审阅

Guru**** 2383890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869336/tpsm84624-schematics-review

器件型号:TPSM84624

大家好、团队、

您能否查看以下 基于 TPSM84624MOLR 的 PS 原理图

VIN=12V、VOUT=5V、IO=3A

非常感谢您、新年快乐!

此致、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    新年快乐!

    在新年假期期间、我将向冠军支持者转发、并在明天或下星期一向您提供反馈。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

      原理图看起来不错。 我们建议为 AGND 和 PGND 使用单独的符号、以便帮助您完成布局。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

      您还可以在输出端添加一个10 uF 占位符、以防您希望并联电容器以进一步降低纹波。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、谢谢。

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、

    您能否告知 SW1和 SW2是否可以短接在一起?

    如果客户有短路的 SW 引脚、该问题是不是吗?

    提前感谢

    kr

    Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

      SW1和 SW2短接正常、建议这样做。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Shai