This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:通过 VADJ 引脚动态控制输出电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, LMZ31710, TPSM84A21, LM10010, TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892471/lmz31710-controlling-output-voltage-dynamically-by-the-vadj-pin

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件:UCD9090ATPSM84A21LM10010TPSM846C23

您好!

我目前正在设计中使用 LMZ31710、我将使用 rset 电阻器固定输出电压。 我还使用 UCD9090A 对该电源进行定序、并在某些线性电源上留出电压裕量。 我想知道我是否可以在 UCD9090A 和 VADJ 引脚之间添加裕度调节电路、以便根据要求向上/向下移动输出电压。 我正在查看的输出范围可能为1.1至1.9V。

如果是、我可以查看一个示例设计。

或者、您是否可以建议使用另一个可直接通过 PMBus 控制的电源?

此致、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我认为、动态控制任何电源模块输出电压的简单而有效的方法是使用外部注入的数字控制电流源。 网络上已经有一个应用手册、介绍了使用 TPSM84A21时该器件的工作原理(SLVA861)、但逻辑仍应适用于任何电源模块。  

    此处、顶部和底部反馈电阻器设置可控制输出电压的范围。 公式1 表明、顶部电阻越大、以精度为代价的输出电压范围越宽。  

    查看参考资料、如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、应该可以使用 UCD9090A 等外部电路动态调整输出。 请查看此 应用手册 、该应用手册还使用 LM10010/1动态调整 LMZ317xx 输出。

    我们拥有 TPSM846C23 35A 器件、该器件具有 PMBus 和裕量调节功能、但这可能比您的应用需求具有更高的输出电流能力。

    此致、
    Kris