This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:IEC 62368-1等级和 CB 测试报告

Guru**** 2389490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137933/tps25221-iec-62368-1-rating-and-cb-test-reports

器件型号:TPS25221

大家好、团队、  

我正在为 TPS25221寻找 CB 测试用例。 我能够找到测试证书@ https://www.ti.com/lit/cr/slvq026/slvq026.pdf?ts=1664317139975 。 我们的安全团队正在研究最近的 CB 测试报告、其中会 在证书上提到的测试日期后审计标准合规性。 这是为了排除在认证上显示2018年8月的测试日期之后对 IC 设计不做任何更改的情况。  

请查看并帮助我了解此信息、或在此分享此数据的任何参考链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay Jayadev、

    我已经检查过这份报告是最新版本、如果我们对此进行了一些更新、我将告诉您。 谢谢你。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno Wu、
    除了证书外、我们的安全团队还在寻找 CB 测试返修。 网站上的文档是 CR 证书。 您能帮我们分享一份 CB 测试报告。  

    谢谢
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sanjay、

    我们有测试报告、但它是 TI NDA 机密限制文档。 贵公司是否签署了 NDA 协议?

    Bob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!  
    感谢您的回复,我与安全团队一起查看了这一情况,但 NDA 尚未实施。 为了节省时间,该小组提到我们可以使用 UL 产品编号和 UL 认证。 您能帮我分享这两个信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    我已为您附上 UL 认证、但我不明白您的 UL 产品编号是什么意思、您能为我解释更多详细信息吗? 非常感谢。

    e2e.ti.com/.../E169910_2D00_20180524_2D00_CertificateofCompliance.doc

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享 Kuno 证书、我已与安全团队就 UL 列名编号达成了联系。 我将在听到它们之后更新线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已收到安全团队确认 UL 文件编号已在 UL 认证上的确认 非常感谢所有帮助团队!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气~