This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:从 USB 拔出时、如果接触不稳定、BQ25611D 是否认为产品已再次插入 USB、从而退出运输模式?

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901259/bq25611d-when-there-may-be-unstable-contact-during-unplugging-from-usb-will-bq25611d-think-that-the-product-has-been-inserted-into-usb-again-thus-exiting-the-shipping-mode

器件型号:BQ25611D

设置以下寄存器后、我们拔下 USB 电缆并进入运输模式。



在大规模生产中、我们通过 USB 发送了命令。  设置寄存器时、产品是否未处于运输模式?

当我们拔下 USB 电缆 BQ25611D 时、关闭 BATFET 进入运输模式。

我们的问题是:
如果在从 USB 拔下电源时接触不稳定、BQ25611D 是否会认为产品已再次插入 USB、从而退出运输模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好问题。 有2种方法可以将器件置于运输模式。

    #1:当适配器不存在时、通过 I2C 禁用 BATFET (BATFET_DIS =1)

    #2:适配器存在时、需要通过写入 BATFET_RST_VBUS =1、然后写入 BATFET_DIS =1、将器件置于 HiZ 模式

    关于您的问题、这取决于间歇性联系 所需的时间。 我会推荐用于 将器件置于运输模式的#1方法。  拔下适配器、 然后将器件置于运输模式。

    此致、

    洪