This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:电流分流的输出电压为48V。 可以使用 UCC39002吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC28950, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892214/ucc39002-the-output-voltage-is-48v-for-current-shunting-can-ucc39002-be-used

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC29002

问题1:

电流分流的输出电压为48V。 可以使用 UCC39002吗?

问题2.

您能否使用 UCC28950 + UCC39002提供电路

因为 UCC28950反馈的电路连接不明白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    您的问题的答案在随附的文档中提供。

    数据表中提供了有关使用 UCC29002的更多详细信息。

    遗憾的是、没有参考设计可实现与 UCC28950的电流共享。
    但是 、使用 UCC28950构建的电源模块与任何其他需要电流共享的电源模块都没有什么不同、您将会这样做  
    在这两个文档中找到所有必需的信息。

    此致

    John

    e2e.ti.com/.../UCC29002_5F00_REF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想加载与 UC28950器件的共享。  我不会使用 UCC39002。

    您只需将 UCC28950器件设置为峰值电流模式控制即可。

    使用具有反馈组件的电压放大器将其中一个设置为主器件。

    您将第二个放大器设置为电压跟随器、并将主器件的 comp 输出馈入其中。

    当您执行此操作时、您将控制主器件和从器件达到相同的峰值电流、并且它们将共享负载。

    此致、