This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:TPS560200DBVR

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200, TPS561201, TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874547/tps560200-tps560200dbvr

器件型号:TPS560200
主题中讨论的其他器件: TPS561201TPS561208

尊敬的 TI 团队:

我们在项目中使用的是开关(TPS560200DBVR)、此部件的最大输出电流为0.5A、但我们需要大于0.8A 的最大输出电流额定值封装和功能应该相同。 请尽快推荐该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samraj、

    很抱歉、我们没有 TPS560200的引脚2引脚 SOT5器件。

    如果您可以接受 SOT23-6封装、建议使用 TPS561201 (轻载时 PSM)和 TPS561208 (CCM)。

    谢谢、

    Lishuang