This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPA423?μ m

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2577

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872870/dpa423-replace

主题中讨论的其他器件:LM2577

直流/直流设计要求、VIN = 18V ~ 36V、Vout 10W/24V、集成电源 DPA423现已使用。 是否有任何产品建议可让 TI 替代 dpa423?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您提出问题并考虑 TI。

    对于您的应用、是否需要隔离输出电压?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集成 MOSFET 和 PWM 控制器、反激式电路或正向电路。 下图显示了 dpa423的正向应用。 Dpa423适合应用、但代理通道很少。 希望 TI 能提供替代材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang

    LM2577适用于此应用。

    谢谢、

    Garrett