This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:多种降压模式问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871883/lm5170evm-bidir-the-several-buck-mode-issues

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170

你(们)好
关于 LM5170EVM-BIDIR 的运行、我有几个问题需要提出。 我希望您能为我提供帮助和解决方案。

我已按照该过程操作降压模式。 如需了解连接详细信息、请参阅图片。

我的问题。
1、为什么12V 侧没有电压?
2. J-17引脚5和6上的电压为3.1V、电流为3.27A。为什么引脚上的电流为高电平? 这是合理的吗? 我增加的电压越多、电流也会增加。
3.我为降压模式运行建立的连接是否正确?
4、我的直流输入为33V、如何设置电压以获得12V 电压?

我将等待您的回复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatur、

    感谢您提出问题并考虑将 LM5170用于您的应用。

    您能否发布在 EVM 上所做跳线连接的图片? 这将帮助我了解导致问题的原因。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret

    感谢您的回复

    这些是跳线连接的图片。

    我还张贴了 J-17引脚5和6 (EN)以及 J17引脚11和12 (ISETA)的输入电压和电流测量图片。

    Menampilkan Catatan foto

    Menampilkan Catatan foto

    您可以看到 EN 信号上的电流和电压分别为3.30A 和2.7V

    ISETA 信号上的电流和电压分别为0.13A 和1.2V

    我希望您能为我提供有关 LM5170EVM-BIDIR 问题的帮助和解决方案。 谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatur、

    您可以再次尝试发布图片吗? 它们未显示在上一个帖子中。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret

    我重新上传了照片。 希望这次您能够打开图片。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fatur、

    仍然没有照片。 插入图片时、请尝试使用"插入/编辑媒体"按钮。

    只需确认您是否遵循了有关如何连接跳线的用户指南?

    谢谢、

    Garrett