This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于手持设备的电源转换器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25616, BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891289/power-converter-for-handheld-device

主题中讨论的其他器件:BQ25619BQ25616BQ25886

您好!

我正在使用便携式和手持设备的运行状况监控设备。 我们假设使用锂聚合物电池。 我对使用单节3.7V 单节锂聚合物电池还是选择2节3.7V 电池系列有点困惑。 请建议哪种拓扑更好、效率更高(例如升压或降压升压或仅降压)。 我搜索过 TI 的降压/升压 IC、发现3.7V 范围存在一些困难。

器件工作电压为3.3V、电流消耗约为1.5安培。

谢谢、

Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,

    对于任何直流转换器或充电器、输入和输出电压之间的差异越小、效率就越高。  因此、如果您计划使用5V 电源进行充电、那么使用单节锂离子充电器时、充电器将最高效。   此外、如果您的系统电子产品全部接近3.3V、则同样适用。  对于充电、如果您有可用的 I2C 通信、我建议使用 BQ25619;如果没有、我建议使用 BQ25616。  对于降压/升压 IC、我建议在 TI 网站上搜索 TPS63XXX 器件。  TP630242可能适合您。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    由于一些限制、我计划在独立模式下使用 BQ25886、并即将完成。 我对该器件有几个问题(因为我使用2节3.7V 锂聚合物串联电池。)

    1) 1)引脚15和16 SYS (系统连接)、它的输出电压是否可以提供给我的电子产品? (我希望这不是我的锂聚合物电池充电电压)。

    2) 2)如果我直接通过电池为电子产品供电、并使用高达6V 左右的电池最小电压、则会对 IC 产生任何影响? 或者、如果我说得对、在专用于负载电子装置的情况下、是否必须使用 SYS 引脚功能?

    请做不必要的事。

    谢谢、

    Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,

    关于1、是的、系统负载连接在 SYS 引脚上。

    关于2 、如果您将负载连接到电池、则会失去电源路径(具有 SYS 引脚)的2个优势:精确的充电终止以及在插入时使用放电的电池加电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    您的回答和建议对我帮助很大。 谢谢你。

    Vishwanath G