This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS783:压降模式下的 TPS783静态电流(Vin-Vout <= 0.5V)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS783, TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891420/tps783-tps783-quiescent-current-in-dropout-mode-vin-vout-0-5v

器件型号:TPS783
主题中讨论的其他器件: TPS7A03

您好!

我们在提供备用电池的器件中使用 TPS78330DDC。 在我们的测试中、我们发现静态电流在给定条件(Vin >= Vout+0.5V)下与数据表数据保持内联、但在不满足该条件时以一致的方式上升。

我们选择 TPS783、因为它具有特性"压降模式"、即使在输入电压等于或低于输出电压的情况下、也能使其正常运行(当然无需稳压)。

现在我的问题是:当该器件在提供的"压降"模式下工作时、我们如何预测该器件的静态电流?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、  

    当处于压降状态时、LDO 内误差放大器的正电源轨不足以将输出推至设定的电压。 发生这种情况时、误差放大器将导通 FET 的栅极电压驱动到电源轨、并且 FET 完全导通。 这一过程可能会消耗大量功率、因此在压降期间、某些 LDO 可能会在从压降接近稳压区时看到更高的静态电流、然后稳压后静态电流将显著下降。  

    遗憾的是、对于包括该器件在内的大多数 LDO 数据表、未提供压降中的静态电流。 如果您的应用要求器件长时间处于压降状态、我建议您运行验证、因为这不是 LDO 要运行的。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、感谢您的回复。

    在我们的应用中、当没有外部电源时、一个3V 供电的微处理器保持对内核系统的控制。 此目标是使用依靠3.6V 锂原电池作为备用元件的电源开关来实现的。 当电池电压降至元件寿命结束值时、所有活动任务都将暂停、但数据保留和无功能的维护警报指示需要保持活动状态。 在最后一种状态下、整个系统的电流消耗大约为3-4uA、但遗憾的是、TPS783静态电流上升到比系统本身更高的水平。 可以选择将系统电源降低至2.5V、但这意味着修改系统与外部世界的所有连接、这似乎是禁止的。 在压降模式下运行时、您是否可以建议另一个具有与 TPS783相似特性但没有此限制的线性稳压器?

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使读者受益、我发现新制造的 TPS7A03器件与 TPS783具有相同的基本特性(进行了其他几项改进)、同时还在压降模式下保持毫微功耗行为。