This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:TPS2120

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163136/tps2120-tps2120

器件型号:TPS2120

您好!

我正在为水泵设计一个电源多路复用  器、该多路复用器应仅在器件启动时以8V 的电压加电、20us 后应将其切换为5V。  

因此使用了 TPS2120、因此微控制器可以选择所需的电源轨(PUMP_SEL)。

如果有任何需要改进的地方、我想与您分享一下设计:)感谢您的帮助!

此致、

Sabrine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、  

    为了阐明器件功能、在此设置下、如果 SEL 小于 VREF、则选择8V。 一旦 SEL 大于 VREF、如果 IN2有效、器件将切换至 IN2;如果 IN2无效、器件将切换至 HiZ。  

    在 SEL 小于 VREF 之前、器件不会切换回 IN1。

    如果这是令人满意的、那么这种设置对我来说看起来很好。  

    如果您希望系统中具有一些电源冗余、通常我们会看到客户将 PR1绑定为低电平、以便当 SEL 小于 VREF 时、可以选择更大的电源。 在您的情况下、将选择8V 电源、然后一旦您希望切换到 IN2、您就会将 SEL 设置为大于 VREF。  

    这将有助于实现、因为一旦 SEL 被拉至低电平、将选择更大的电源、而不是完全依赖5V IN2电源。  

    此致、  

    Elizabeth