This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:充当伺服电机的电源时始终如一的压降

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873699/tps54302-voltage-drop-consistently-when-acting-a-power-source-of-servo-motor

器件型号:TPS54302

您好!

正如标题所说、我使用 tps54302为伺服供电。 然而、当伺服移动时、电压将下降和升高 、并且伺服启动运行异常(如前后一致摆动)。

我想 IC 速度是否不够快、无法响应负载或其他变化。

我想知道下次应该从数据表中看到什么(瞬态响应或任何其他内容?) 在为任何目的(例如为 MCU、开发板或电机等供电)选择稳压器时,会出现什么情况?

此致、
插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还可以分享原理图和波形?

    对于布局、将 SW 走线放置在 IC 下方是不好的、开关噪声很容易引入 FB、系统可能不稳定。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    这是 TPS54302的电压输出。

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    正如 Shawn 在上面提到的、SW 走线位于 IC 下方、离 FB 引脚太近、FB 引脚很容易被 SW 噪声耦合。 此外、我发现反馈电阻器网络靠近电感器、FB 引脚同样存在 SW 噪声问题。 由于上述原因、您的问题更有可能出现。