This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:PMIC FSD

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160635/tps65219-pmic-fsd

器件型号:TPS65219

你(们)好

   TPS6521903-PMIC 首次电源检测(FSD)  

  当我们第一次为器件加电时 ,器件 EN/PB/VSENSE 引脚将被忽略。

我们想知道 下次给 PMIC 引脚加电时该引脚是否已失效????

此致

字节序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持! 当 FSD 被启用时、PMIC 将仅在首次加电期间忽略 EN/PB/VSENSE 引脚的状态。 一旦最后一个电源轨(通常为 nRSTOUT)变为高电平、PMIC 将开始监控使能引脚的状态。

    如果 PMIC 被硬件(通过将 EN 引脚拉为低电平)或软件(通过 I2C 发送关断请求)发送至初始化、则需要通过 EN 引脚唤醒 PMIC。

    FSD 仅在 PMIC   从"关闭"状态打开时才会起作用。 请告诉我们这些信息是否能解答您的问题。 谢谢!

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

     感谢您的回复

    我使用 的是 TPS6521903RHBR PMIC。 在该 PMIC 中  、可以更改  

     通过 I2C 设置的 EN/PB/VSENSE 引脚配置始终为 ON  

    此致

    Pandian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、EN/PB/VSENSE 配置可在器件寄存器中更改、但寄存器设置将在复位或下电上电后恢复为默认配置。 这意味着 EN/PB/VSENSE 配置返回到原始配置。

    如果您不打算使用 EN/PB/VSENSE 引脚来关闭 PMIC、并且不打算使用 I2C 关断请求、则 可以 通过上拉电阻将 EN/PB/VSENSE 引脚简单地连接到 VSYS。

    如果 PMIC 由于复位或故障条件执行断电序列、则不需要 ON 请求、PMIC 将自动从初始化状态变为活动状态。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brenda  

    感谢您的回复  

    如果我不使用  EN/PB/VSENSE 引脚。 它通过 上拉电阻器直接连接到 VSYS。

    我想知道在上电期间 PMIC 将监控引脚是否为。

    (PMIC 将打开、不是????)

    谢谢  

    Pandian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 FSD 被启用、PMIC 将首次加电期间(从"无电源"变为"激活"时)不监控 EN/PB/VSENSE 引脚。 PMIC 到达活动状态且序列中的最后一个电源轨变为高电平(nRSTOUT)后 、它将开始监控 EN/PB/VSENSE 引脚。 如果引脚配置为按钮并上拉至 VSYS、则 PMIC 将保持活动状态、因为将 PB 引脚设置为高电平并不表示关闭请求。

    请告诉我们、这些信息是否能解答您的问题、或者您是否需要 其他信息。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brenda  

    感谢您的回复。

    我想在 PMIC 上设置默认值。

    我现在必须设置什么????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS6521903默认情况下启用 FSD (出厂预编程)。 当您说"在 PMIC 上设置默认值"时、您是否指的是 FSD 功能?   

    谢谢、

    Brenda