This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:如果 BQ25611D 的 I2C 接收到1.95v 的 BT 主控制、它能否正常通信、是否存在任何风险? (SCL 和 SDA 通过4.7K 电阻上拉至1.95v)

Guru**** 2534530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901229/bq25611d-if-the-i2c-of-bq25611d-receives-the-bt-master-control-of-1-95v-can-it-communicate-normally-and-is-there-any-risk-scl-and-sda-are-pulled-up-to-1-95v-through-4-7k-resistance

器件型号:BQ25611D

如果 BQ25611D 的 I2C 接收到1.95v 的 BT 主控制、它能否正常通信、是否存在任何风险?

(SCL 和 SDA 通过4.7K 电阻上拉至1.95v)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、1.95V 适用于 SCL 和 SDA。