This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:偏置绕组和辅助偏置

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, PMP22087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901370/ucc256304-bias-winding-and-auxiliary-bias

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件:UCC25640EVM-020PMP22087

我正在设计一些具有 PFC 的 LLC 谐振电源、我决定使用 TI 的控制器。

输出电压为48V、功率约为800 - 900W

我查看了 UCC25630x 和 UCC25640x 系列的数据表、 它们看起来是完美的控制器。

我还查看了有关 TI LLC 转换器项目的建议项目。

也许我错了、但我注意到大多数项目从未使用变压器的偏置绕组为 LLC 控制器和 PFC 控制器提供电源、而变压器在大多数情况下仅用作 BW 反馈。

我想知道是否有任何理由更喜欢为控制器提供辅助外部电源、如果使用变压器的偏置绕组为控制器 IC 加电、可能会遇到什么问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo

    首先、我要确保 UCC25630x 和 UCC25640x 之间的区别清晰明了。  与 UCC25630x 相比、UCC25640x 是一种代间引脚对引脚兼容的改进。  有关改进的详细信息、请参阅以下应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slua966a/slua966a.pdf

    UCC25630x/40x 的某些型号设计为使用辅助偏置电源、而其他型号则通过辅助绕组集成了高电压启动和自偏置。  UCC25640x 数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc256402.pdf 上的表5 (第3页) 提供了详细信息。  

    EVM UCC25640EVM-020和 PMP22087等设计展示了 UCC25640x 的配置方式、其中采用了变压器上的偏置绕组供电。  此类配置的优势在于、无需在输入端使用偏置电源即可为 IC 供电。  UCC25630x/40x 解决了启动的主要设计难题、因为它们都集成了 HV FET、可为 VDD 充电、从而使 UCC25630x/40x 能够开始运行足够长的时间、使偏置绕组能够累积电压并开始向 IC 提供电源。   有关这方面的详细信息、请参阅数据表的第8.4.1节(第33页)。  开始设计时、我们建议您使用我们的 Excel 设计计算器 https://www.ti.com/lit/zip/sluc675 并遵循第11节(第65-67页)中的布局建议、以确保您的设计正常运行。  

    出于各种系统级原因、某些设计可能更喜欢使用外部偏置电源。  例如、由于不同的原因、它们可能需要这样一个转换器、因此、最好简化变压器结构以消除辅助绕组和相关的偏置电源电路。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    非常感谢您的回答。

    已解决。

    此致

    Paolo。