This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A:TPH 比 TPHL 长约10倍

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901251/ulq2003a-tplh-about-10-times-longer-than-tphl

器件型号:ULQ2003A

您好!  

我们测试该器件、发现 TPHL = 30ns、TPPH=300ns。

但 TPHL 和 TPH 的典型值在数据表中是相同的。

我想知道我们观察到的情况是否正常。

我们的 TPHL 和 TPLH 测试条件是什么? 图18是测试电路吗?

我个人认为 TPLH 应该与外部上拉电阻器值相关、较大的上拉电阻器将导致更长的 TPLH、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    欢迎使用 E2E!

    你完全是对的。 数据表中的 TPLH 规格是无负载条件下的器件行为。 一旦器件被禁用、输出将不再取决于器件、而是取决于输出上的组件。 较大的电阻器会导致较长的 TPH、但也会受到输出上其余电路的影响。 禁用时的输出信号将独立于 ULQ2003A 器件、因此客户必须根据自己的要求进行设计。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您在这里的"禁用"是指器件没有启用或禁用引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    在器件输入驱动为低电平时平均禁用、从而关闭器件中的 BJT。

    此致、

    Andy Robles