This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR33620外部 UVLO 控制

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897999/lmr33620-lmr33620-external-uvlo-control

器件型号:LMR33620

您好!

在 LMR33620中、是否有一种方法可以在 VSTART 和 VSTOP 之间实现更大的迟滞。 我需要实现 von-12.8V 和 voff-11.1V。 请告诉我。

-Selva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、无法在此器件上更改 EN 迟滞。

    但是、我已经附上了一个简单的分立式电路的原理图

    请提供帮助。

    TI 还具有多个可能也具有的上电复位器件  

    感兴趣。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 库马兰

    另一种解决方案:LMR33620具有电源正常输出、您可以使用该信号来控制小型 MOSFET、从而更改 EN 分压器的底部电阻。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果我们为 VSTART 设置电阻器、并使用 PG 减小 RENB、它是否不会进一步增大 Von/voff? 如果我的理解有误、请予以更正。

    -Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我找到了另一种更简单的 VOUT 解决方案。 这是否适用于 LMR33620、我们在其中具有额外的100mV 迟滞。 请检查并告知我。 谢谢。

    -Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、

    EN 迟滞也可通过偏置 EN 引脚和 Vout 进行调节。  缺点是如果输入长时间保持低于 V-START、则输出可能会偏置到接近 EN 引脚电压的位置、输出端应存在死区负载以灌入偏置电流、  

    LMR33620具有 VCC 引脚、 您可以使用 VCC 代替 Vout 来更改迟滞。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。 我是否需要考虑等式中100mV 的内部器件迟滞。 PSpice 仿真结果与计算不匹配。

    -Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、使用 VOUT 或 PGOOD 方法时、必须包含内置100mV 电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子

    谢谢