This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:在 Vin 不存在时是否允许为 Vout 加电(第二个电源)?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898438/lm25011-is-power-on-vout-allowed-when-vin-is-not-present-second-power-source

器件型号:LM25011

您好!

我希望使用 LM25011重复使用我们的现有设计之一、但我想添加另一个电源。
LM25011获得9-27V 输入、然后将其传输至5V、接着是用于小型3V3电源轨的 LDO。

我想添加一个 USB 电源选项。 最直接的方法是将其连接到 LM25011的 Vout (使用串联二极管防止反馈到 USB)。  
但是、我是否需要 LM 使用类似的二极管?在输入未上电时、它是否能够处理在输出侧上受电的问题?

数据表的最大额定值似乎表明允许。 额定值不依赖于输入电压或任何其他因素
SW 支持高达45V 的电压(将获得5V 电压)

FB 支持高达7V 的电压(将获得大约2.5V 的电压)

PGOOD 允许将高达7V 的运算电压上拉至5V

BST 基本上由自举电容保护、但允许52V 电压

CS、CSG 基本上受续流二极管保护


我是否正确地得出结论认为这是有效设置、或者我是否错过了强制使用反向阻断二极管的内容?


此致
Tim KERS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常、当输入为零伏(在某些情况下甚至浮动)时、允许稳压器输出端的电压不是一个好主意

    这是因为转换器内功率 MOSFET 的漏极(VIN)和源极(SW)之间有一个二极管。

    当 Vout 上的电压和输入保持为零伏时、将有一条通过电感器和该二极管从 Vout 到 Vin 的路径。

    即使输入是浮动的、电流也会流动并尝试为输入电容器充电、可能会由于谐振而达到高电压

    电感器的电流。  这种现象过去在某些情况下已经出现。

    允许电流流流过该二极管可能会导致寄生电容导通、甚至损坏二极管。  因为它不是"真正的"二极管

    但当在裸片上构建 MOSFET 时形成寄生、因此它不能在超过几个10s-100s 纳秒的时间内获取电流。

    我们建议您使用一个阻断二极管。  您可以稍微增大编程的输出电压以抵消二极管压降、  

    如有必要。

    您提到的其他要点也是有效的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子

    谢谢