This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:LM2594:输出电压额定值规格问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881428/lm2594-lm2594-question-for-output-voltage-rating-spec

器件型号:LM2594

您好、专家、

我看到 输出接地电压(稳态)中显示最大-1V、您能帮助检查它是否正确?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    器件历史记录中没有任何内容表明其不正确。 这些器件在开环中进行了测试、因此可处理高达-1V 稳态的引脚。 如果您对反相拓扑感兴趣、数据表的应用部分提供了一个示例。

    谢谢、

    Ethan