This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:输出电压检查

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874512/lm5180-vout-check

器件型号:LM5180

尊敬的团队:

客户正在寻找:

输入电压:54V

输出电压:3.3V/100mA

隔离式。   

如果我想将 EVM Vout 修改为3.3V、

只需将158k Ω 更改为106k Ω、对吧?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以将158K 修改为107K 以获得3.3V 输出。

    B R

    Andy