This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:LM317L-N

Guru**** 2510575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879664/lm317l-n-lm317l-n

器件型号:LM317L-N
主题中讨论的其他器件:LM317

尊敬的 TI:

 我有一些与上述器件相关的问题。

  • 我想知道结至外壳热阻-但我只能找到结至环境的信息。 您能告诉我结至外壳热阻。
  • 关于内部温度关断-在哪个温度下启动?
  • 是允许器件保持在温度保护状态(例如、 短路时)。
  • 会执行较长 的持续时间(例如、 天/周)、同时激活温度关断功能、缩短或降低使用寿命?

BR。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    下面是我可以为8引脚 SOIC 上拉的热性能详细信息:

    至于热关断温度、我必须查看是否可以获得该器件的实际数字、但通常约为165C。

    过流/过热保护没有有效的时间限制。 该器件会折返电流以保护自身。 如果您的意思是在器件上长时间保持短路、这可能会影响长期可靠性。 因此、如果短接存在数天或数周、器件可能会出现一定程度的性能下降。  

    希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您快速回答我的问题。 我现在还有几个问题。

    • 当我查看我可以找到的最新数据集( SNVS775L )时,我发现环境热阻略高( 165°C 与“您的”138.9°C )。 但不幸的是、我们只提到了与环境的交叉点- så 这就是我提出问题的原因。 那么、您能否验证/仔细检查66°C 对于结至外壳是否有效。
    • 与上述情况相比、我将计算结在特定误差状态下的结温为175°C 左右、而不会出现温度关断。 这是由于容差还是其他原因造成的? 请发表评论
    • 我在限流器应用中使用 LM317 (24V 直流输出限制为50mA)。 当电路应该能够承受输出直接短接至 GND 时、您是否建议使用该修整? 该器件的环境温度约为60°C、器件中的功率损耗为+1W、因此这可能导致结温远高于150°C。 但结温仅为125°C、这是正常的。 但另一方面、温度也是如此。 防护装置在165°C 左右踢进 如果您认为正常、请进行评论。

    谢谢。。。

    巴西 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    提供的 TJA 值基于 JEDEC 标准高 K 电路板。 我们应该在获得更完整的热数据后更新数据表。 我可以与包装团队再次核实结果、但这些结果通常非常准确。 数据表确实需要使用完整的热图进行更新、但这需要一些时间。

    您的计算似乎是正确的。 165是典型值、但通常会看到它高达175。 这不是一个非常精确的阈值。

    如果输出很可能经常长时间短接 GND、您可能需要查看是否有方法关断电源。 我们有一款更新的器件(即2011年发布的器件) TPS7A16 、它是一款可耐受60V 电压的100mA LDO、具有使能和电源正常(PG)功能。 PG 信号可用于切断电源或暂时禁用器件。

    我想听听你对此的想法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复。 我一直在寻找建议的器件-但它似乎具有一个到低的输出电压以满足我的需求。
    也许从"从头开始"开始、描述我实际需要的内容是有道理的。 下面是一个描述、我希望能澄清我要寻找的内容。

    对于24V 直流输出电压(例如,对于传感器),我正在搜索一个设备,该设备可以在短路期间限制电流(现场接线错误)。 我一直在搜索 TI 的网页,但我找不到任何真正适合的内容。

    下面是一些详细信息。

     

    输入电压:理想情况下来自 APP。 3V 和高达30V 直流。

    输出电流:能够被调节/限制在40..100mA。

    器件上的压降:  负载<300mV @ 50mA。

    温度范围:                                -40°C 至125°C

     

    需要使能信号–“电源正常”信号会更好。

     

    我考虑了其他问题。 加载交换机,但找不到任何东西。 我考虑了其他问题。 LDO 线性稳压器,但也找不到任何东西。 我有一个基于简单 LM317的工作设计、该设计作为限流器进行耦合、但该解决方案存在高压降、并且缺少使能引脚。

     

    希望您能推荐合适的器件。 如果您有某种“接近”规格,请随时告诉我。

     

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果您认为 LP2951-N 可以满足您的需求、请告诉我。 电流限制没有您想要的那么严格、但/error 函数可以让您知道存在短路。  

    此致、