This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:COMP 引脚和短路电流设置

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874437/tps54560b-comp-pin-and-short-circuit-current-setting

器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件:TPS54560

我们正在对 TPS54560进行短路输出测试。 在负载下、当 TPS54560进入恒定电流模式时、我们的测量电流大约为10安培。

我们无法在数据表中弄清如何更改 COMP 引脚上的组件以降低短路电流-我们需要5或6A 而不是10A。

当它以10A 电流运行时、环流二极管变热并开始冒烟。

我们如何降低短路输出?

随附的是我们用于设计电路的 webench 图像。

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jigger、您好!

    遗憾的是、您无法更改这些器件中的短路电流。 COMP 引脚用于补偿 IC 内部的 II 类控制器、您可以查看 数据表中的第8.2.2.11节、以了解有关补偿的更多信息。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师