Other Parts Discussed in Thread: TPS54560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560B 主题中讨论的其他器件:TPS54560
我们正在对 TPS54560进行短路输出测试。 在负载下、当 TPS54560进入恒定电流模式时、我们的测量电流大约为10安培。
我们无法在数据表中弄清如何更改 COMP 引脚上的组件以降低短路电流-我们需要5或6A 而不是10A。
当它以10A 电流运行时、环流二极管变热并开始冒烟。
我们如何降低短路输出?
随附的是我们用于设计电路的 webench 图像。