This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:为运输模式唤醒配置 WAKE1计时器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162429/bq25125-configuring-wake1-timer-for-ship-mode-wakeup

器件型号:BQ25125

您好!

我尝试在 BQ25125中配置 WAKE1计时器、以延长脱离运输模式的唤醒时间。 我从数据表中看到:

"在 MR 至少保持低电平达到 tWAKE1之前、器件将无法完成从运输模式的转换。"

该 tWAKE1可在按钮寄存器中进行配置。 启动时、我已将 MRWAKE1配置为1、持续600ms:

针对 WAKE1的 MRWAKE1 R/W 0 MR 定时器调整:0–80ms < MR 1–600ms < MR

我确实看到、通过观察 INT 线路并注意到中断是在600ms 而非80ms 之后发生的、这种变化已经产生了影响。 但是、当我进入运输模式时、我注意到器件仍会以非常短的80ms 按钮按压唤醒。 我曾假设寄存器配置会在运输模式下保持不变、但事实并非如此? 如果是、是否有任何方法可以为退出运输模式配置更长的唤醒按钮按压时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    为了最大程度地降低静态电流消耗、在运输模式下不会保留易失性存储器寄存器、因此器件在退出运输模式时将使用默认寄存器值运行。 但是、WAKE1持续时间对脱离运输模式的持续时间没有影响。 在/MR 切换以及大约5ms 时退出 Shipmode、因此在/MR 下降沿之后、在退出 Shipmode 之前不应有太多的延迟。 实际上没有办法延迟此操作。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!