This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:如果 LMR33630是替代 LM2596S-5.0的理想选择吗?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892343/lm2596-if-lmr33630-is-the-perfect-one-to-replace-lm2596s-5-0

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件:LMR33630

设计

器件型号为 LM2596S-5.0。 但我发现它的状态是 NRND、这意味着不推荐用于新设计。

因此、我建议更换一个。 如果 LMR33630是替代 LM2596S-5.0的理想选择。 哪个封装和哪个完整器件型号?

非常感谢。

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会使用 LMR33630ADDA

    您还可以从 TI 获取 EVM、以帮助查看您的设计。