This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:LED 电流消耗为正值。

Guru**** 2581695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159993/bq40z80-leds-current-consumption-is-positive-value

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!
我想知道为什么使用 LED 时、电流以正值而不是负值显示。 LED 应该消耗电流?
此外、我如何使用5个 LED 而不是6个 LED。 我想使用5个具有 BLINKMIDPT 的 LED、以便每10%分配给5个 LED 的百分比相等。  
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="511218" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159993/bq40z80-leds-current-consumption-is-positive-value ]我想知道为什么当使用 LED 时、电流以正值而不是负值显示。 LED 应该消耗电流?[/报价]

    LED 配置寄存器中是否设置了 LEDC1、LEDC0位?  

    器件处于什么状态? 它是否处于睡眠模式? LED 是否配置为控制输出? 请参阅 数据表中的9.2.2.4.6 LED

    它可能会灌入电流并显示为正值。

    [引用 userid="511218" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159993/bq40z80-leds-current-consumption-is-positive-value ]此外、我如何使用5个 LED 而不是6个 LED。 我想使用5个具有 BLINKMIDPT 的 LED、以便每10%分配给5个 LED 的百分比相等。[/QUERP]

    在 LED 支持下、LED 阈值可更改为10%。 请确保 BINKMIDPT 已设置。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="489742" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159993/bq40z80-leds-current-consumption-is-positive-value/4361770 #4361770"] LED 配置寄存器中是否设置了 LEDC1、LEDC0位?[/quot]

    是的、它已经设置好。

    [引用 userid="489742" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159993/bq40z80-leds-current-consumption-is-positive-value/4361770 #4361770">器件处于什么状态? 它是否处于睡眠模式? LED 是否配置为控制输出? 请参阅 数据表中的9.2.2.4.6 LED [/引用]

    这在睡眠和活动条件下是相同的。 在启用 FET 的情况下、该值会添加到负放电值。 LED 配置为消耗最低电流。 即[0、0]。  

    [引用 userid="489742" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159993/bq40z80-leds-current-consumption-is-positive-value/4361770 #4361770">在 LED 支持下、LED 阈值可更改为10%。 请确保 BINKMIDPT 已设置。[/QUERINT]

    BLINKMIDPT 可与6个 LED 良好配合使用。 希望了解为使其在硬件方面正常工作而进行的更改。 跳过 EVM 中的第6个 LED 对吧?
    谢谢!
    e2e.ti.com/.../5125.learn.log

    e2e.ti.com/.../2nd-learning-try.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到监测计配置为6节电池。 但是、如果您希望跳过第6个 LED、只需将 CHG/DSG 阈值6配置为110%即可。 这将使 LED6永远不会执行(显示)。

    此致、
    何塞·库瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的主要问题是 LED 电流消耗显示为正值。 有什么建议吗?  

    您能查看日志吗?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    日志不跟踪 LED 电流消耗。 日志使用 ADC 库仑计数器存储监测计通过检测电阻检测到的电流。 日志显示您正在充电、这是日志中的电流含义。

    我不确定您如何确定 LED 电流消耗是否为正。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    只要按下 LED 按钮、BQStudio 中的电流表就会显示10-20mA 的正值。  
    这就是我认为它是否是积极价值的原因。  
    谢谢! 我可以录制视频并在其中共享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是我们的 EVM 还是不同的电路板? 如果不同、我可以看到原理图吗?

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jose、
    我也在 EVM 上尝试过它。 显示相同。 我发送的日志来自定制板。  
    原理图与定制板上的 EVM 完全相同。  
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saero、

    在 EVM 原理图中、我看不到感测电阻器和 LED 之间的共享连接。 bqStudio 中显示的电流表显示了通过原理图中的感应电阻器 R47测得的电流。 我将需要查看您的原理图。

    此致、
    何塞