This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2834:MOSFET 驱动器的低侧在同步模式下根本不工作、并且在全桥配置中使用。 必须执行外部修改才能使其正常工作。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5104, TPS2834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901094/tps2834-low-side-of-mosfet-driver-not-operating-at-all-when-in-synchronous-mode-and-using-in-full-bridge-configuration-external-modification-had-to-be-performed-in-order-to-get-this-working

器件型号:TPS2834
主题中讨论的其他器件:LM5104

您好!

在全桥配置(如下图所示)和同步模式(通过保持 SYNC 引脚为高电平)中使用两个 TPS2834 MOSFET 驱动器(和 MOSFET)时、低侧驱动器信号 LOWDR (进入低侧 MOSFET 的栅极) 将保持低电平、而不是与 HIGHDR 信号反相切换、这会导致输出上连接的系统根本无法运行。 在半桥配置中使用 MOSFET 驱动器的设计的其他部分可以正常工作。 使用 LM5104 MOSFET 驱动器对相同的全桥配置进行了测试、工作时不会出现任何问题或需要修改。 但是、我无法在该设计中使用 LM5104 MOSFET。

为了使 TPS2834 MOSFET 驱动器在原理图所示的配置中工作、在所用的两个低侧 MOSFET 的漏极和源极之间连接了一个电阻器。 然后、可以看到 LOWDR 信号(进入低侧 MOSFET 的栅极)与 HIGHDR 成反比运行。

虽然看到 MOSFET 驱动器在进行修改、但我并不热衷于继续进行设计、如果没有进行此修改、我更愿意这样做、并且希望您提供反馈以帮助我解决此问题。

在我在线发现的仿真中、我注意到死区时间引脚被拉至接地而不是连接到两个 MOSFET 的电桥、但我还没有对此进行测试、但我认为它不会解决问题。

在所附的原理图中:
VCC = 12V 直流
Ex1-A 和 Ex1-B 是彼此反向的 PWM 信号。

如果您有任何问题、请告诉我。

谢谢

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    TPS2834具有自适应死区时间控制。 该特定 IC 中的实现会查看 BOOTLO 的电压、如果它处于高电平、则不会打开低侧驱动器。 这就是将电阻器从漏极悬挂到源极的原因。 这为 BOOTLO 电压放电提供了一条路径。

    LM5104具有不同的自适应死区时间控制方法、这就是它在您的电路中工作的原因。 也许我们可以为您找到替代器件。 为什么不能在您的电路中使用 LM5104?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    非常感谢您的快速响应。

    我不能过于详细、但是我们对 LM5104 IC 进行了一些环境测试、并发现了一些早期问题、这些问题导致系统无法运行、在 TPS2834 IC 运行的相同环境中、没有任何问题。 现在、我们认为 LM5104的自适应死区时间控制电路 导致了这一问题。

    在上述原理图中、现已了解到问题的发生是由于 BOOTLO (以及 DT 引脚)未达到1V 低阈值以下、从而导致低侧驱动器无法开启。 这被认为是因为系统正在驱动一个没有接地返回路径的电容和电感负载、遗憾的是、这不是可以更改的。

    我认为、潜在的解决方案可能如下:

    1.使用通过电阻器下拉电桥电压的现有解决方案。

    2.将 DT 引脚永久接地。 在 TPS2834网页上的仿真文件中观察到了这一点、似乎没有问题、但实际上可能不是这样。 然而,这一备选办法意味着死区时间控制被永久禁用。  

    3. 创建从电桥(BOOTLO)到 DT 引脚的分压器、这将确保当高侧完成开关时、BOOTLO 电压低于1V。 在这种情况下、死区时间控制仍然有效。

    请您告诉我您对3个选项以及您预期会看到的任何问题的看法。

    谢谢

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    作为应用工程师、我与 Don 合作、并将对您提出的3种解决方案发表意见。

    如果您有第一个解决方案在工作、使用电阻器下拉电桥电压、我建议将其作为主要解决方案。

    将死区时间引脚接地听起来不是一个好主意、因为死区时间将被禁用。

    创建分压器的第三个理念值得探讨、因为理论上、分压器应有助于解决实现足够低的电压以供死区时间电路检测的问题。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、