主题中讨论的其他器件:LM5104、
您好!
在全桥配置(如下图所示)和同步模式(通过保持 SYNC 引脚为高电平)中使用两个 TPS2834 MOSFET 驱动器(和 MOSFET)时、低侧驱动器信号 LOWDR (进入低侧 MOSFET 的栅极) 将保持低电平、而不是与 HIGHDR 信号反相切换、这会导致输出上连接的系统根本无法运行。 在半桥配置中使用 MOSFET 驱动器的设计的其他部分可以正常工作。 使用 LM5104 MOSFET 驱动器对相同的全桥配置进行了测试、工作时不会出现任何问题或需要修改。 但是、我无法在该设计中使用 LM5104 MOSFET。
为了使 TPS2834 MOSFET 驱动器在原理图所示的配置中工作、在所用的两个低侧 MOSFET 的漏极和源极之间连接了一个电阻器。 然后、可以看到 LOWDR 信号(进入低侧 MOSFET 的栅极)与 HIGHDR 成反比运行。
虽然看到 MOSFET 驱动器在进行修改、但我并不热衷于继续进行设计、如果没有进行此修改、我更愿意这样做、并且希望您提供反馈以帮助我解决此问题。
在我在线发现的仿真中、我注意到死区时间引脚被拉至接地而不是连接到两个 MOSFET 的电桥、但我还没有对此进行测试、但我认为它不会解决问题。
在所附的原理图中:
VCC = 12V 直流
Ex1-A 和 Ex1-B 是彼此反向的 PWM 信号。
如果您有任何问题、请告诉我。
谢谢