This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:用于反相拓扑的 PSpice 模型

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897595/lm5007-pspice-model-for-inverting-topologies

器件型号:LM5007

我的目标是使用 LM5007作为反相降压/升压转换器将+24V 转换为-5V。  

为了确保我的电路正常工作、我在 LTSPICE 中进行了仿真。

对于 LM5007、我使用了 TI 官方提供的 PSpice 模型。

如下所示、我不会得到-5V 的输出电压。 它与过流保护(比较 I (L2)是否相关、或者 LM5007的 PSpice 模型是否可能不能用于反相拓扑?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、网络上的 SPICE 模型不支持反相拓扑。

    我们的一些器件具有支持反相拓扑的模型;这将在模型文件名中说明。

    不过、LM5007可用于反相拓扑。  我随附了一份可能对您有所帮助的应用手册  

    您的设计。  此外、验证您的设计的最佳方法是为此器件获取 EVM 并在实验室中进行测试。  。

    如应用手册中所述、普通 EVM 可用于作为反相降压/升压进行测试。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../2474.snva856.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子

    谢谢