This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:UCD9222

Guru**** 2566695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873073/ucd9222-ucd9222

器件型号:UCD9222

我使用 C6657 EVM UCD9222配置26Jun12.xml  配置 UCD9222,但 UCD9222无法输出任何内容,DPWM 的引脚始终输出1.67V。当我查看状态字时,它会显示 OUTPUT_OFF, 为什么会发生这种情况?   期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您从何处获取 C6657 EVM?  

    您是否有此 EVM 设计的链接?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 eInfochips 中购买 evm6657,  然后自己制作电路板。我没有链接,但我使用 FPGA 来实现 PMBus。 我检查的所有命令,但 ucd9222不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,今天电源轨1正常,但电源轨2不能输出 电压。 电源轨2状态位正常。 为何不轨2输出电压。  为了检查错误、我使用示波器测量了 DPWM2引脚、没有波形输出、只有1.67V 高电平输出。  我想知道为什么会发生这种情况?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 EN2引脚(引脚26)电压是否过高?

    哈克尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN2引脚电压为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否使用 Fusion 检查报告的故障?

    此外、您能否提供 Fusion 项目文件(.xml 文件)?

    谢谢