This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:驱动直流电机时稳压器不稳定问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896939/tps54360b-regulator-instability-issue-when-driving-dc-motor

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件:DRV8833

您好!

我在直流电机控制应用(使用 DRV8833)中使用 TPS54360B 作为电源稳压器将36VDC 转换为5VDC。

电机驱动器由频率为1kHz 的 PWM 脉冲控制。

有时、当电机旋转方向快速变化时、稳压器输出变得不稳定(锯齿波形约为3伏)、直到断电后再也不会恢复到正常状态!

稳压器电路的原理图基于 TI webench 设计、如下所示。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您可以在正常和异常行为期间提供一些波形、这会很有帮助。

    很多时候、在驱动电机负载时、开关的输出可能会强制低于接地或

    高于正常调节点的电机电流。  这可能会导致控制问题

    转换器电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子

    谢谢