This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:具有外部补偿电路的4 - 36V,3A 同步 DCDC

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892305/lmr33630-4---36v-3a-synchronous-dcdc-with-external-compensation-circuit

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件:LM25141

设计

我们发现许多 4 - 36V,3A 同步直流/直流、但未找到一个具有 外部补偿电路的同步直流/直流、您是否愿意推荐?  

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于同步40V DCDC、如果您需要外部补偿、则只能使用 LM25141等控制器或作为异步降压转换器的 TPS54x40。

    谢谢

    李丹尼尔