This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:终止电流

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872448/bq25618-termination-current

器件型号:BQ25618
主题中讨论的其他器件: BQ25155

大家好、

 

   BQ25618上的端接电流是否小于10mA?

    充电电流最大值 1.5A

    输入电压:5V

    最大电池电压高达4.44V 或更高

 

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    BQ25618的最小测试终止电流为20mA +/- 50%。  您可以将端接设置为10mA、但精度将高于50%。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     谢谢、我们还有其他与 BQ25618类似的器件、但具有较低的终止电流、但具有相同的容差吗?

    此致、

    艾伯特·李。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    TI 没有具有更低 ITERM 的开关充电器。  但是、有一些线性充电器可实现较低的终端电流。  具有 VBAT/VIN 效率的线性充电器是可选的、还是在电池电量低时会变得太热?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      我们是否有任何合适的线性充电器器件 可推荐 用于该器件?

    此致、

    艾伯特·李。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    如果您正在寻找低端接电流、并且使用 I2C 时效果良好、您可以查看 BQ25155、它可以执行0.5mA 端接。  

    如果您的充电电流为1.5A、那么您为什么要寻找一个如此小的终止值? 电池容量是多少?

    此致、

    Gautham