请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25618 主题中讨论的其他器件: BQ25155
大家好、
BQ25618上的端接电流是否小于10mA?
充电电流最大值 1.5A
输入电压:5V
最大电池电压高达4.44V 或更高
此致、
艾伯特·李。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.