请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77216 主题中讨论的其他器件:BQ76940
您好!
我想在8S 配置中使用该器件。 我是否将未使用的电芯输入引脚短接在一起、或者这是否会导致电芯低电压故障?
谢谢
Richard
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Richard、
未使用的电池连接可以短接在一起、这通常是从顶部向下完成的。 但是、当与 BQ769x2或 BQ76940器件配对时、必须使用顶部电池。 第3.2节减少 EVMUG 中的电池节数提供了更多信息。 我将在此处链接: 《BQ77216EVM 用户指南》(修订版 A)(TI.com)。 我希望这对您有所帮助!
最棒的
Andria