This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:如何管理未使用的电池输入

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163282/bq77216-how-to-manage-unused-cell-inputs

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

 我想在8S 配置中使用该器件。 我是否将未使用的电芯输入引脚短接在一起、或者这是否会导致电芯低电压故障?

谢谢  

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    未使用的电池连接可以短接在一起、这通常是从顶部向下完成的。  但是、当与 BQ769x2或 BQ76940器件配对时、必须使用顶部电池。  第3.2节减少 EVMUG 中的电池节数提供了更多信息。  我将在此处链接: 《BQ77216EVM 用户指南》(修订版 A)(TI.com)。  我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!