This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:GUI 中的存储器调试器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896133/ucd3138-memory-debugger-in-gui

器件型号:UCD3138

尊敬的 Amiel:

在内存调试器中导出观察列表时出现保存错误。 请参阅以下错误。 我发现如果使用"show register only - auto map select"没有这样的错误、但可以在选择"Select Folder containing Map/PP files"时插入此问题、您可以帮助查看此问题吗?

以下是可用于重现此错误的文件。 为了重现此问题、您可能必须选择 AdcRegs、DPWM0Regs 和 DPWM1Regs 进入观察列表、单击"Refresh watch lists"和"Export watchlist"、此问题可能是 occurs.e2e.ti.com/.../UCD3138_5F00_lab2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    我将向您介绍并返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我无法重现此问题。  以下是我采取的步骤:

    • 我从 zip 文件中下载了.x0。  
    • 然后、我手动选择了映射文件夹
    • 我已添加到观察列表 AdcRegs、DPWM0Regs 和 DPWM1Regs
    • 我单击了刷新观察列表
    • 然后我单击了导出观察列表、没有问题。 请参阅下图、我还附加了导出的内容。  我尝试使用每种类型(csv、XML、txt)进行导出、但没有问题。   我是否错过了什么?e2e.ti.com/.../DC_2D00_DC-HSFB-Firmware-v0.0.11.105-_4000_-Address-88d-Watchlist-Memory.xml

    您能告诉我错误的翻译是什么吗?  您是否认为您将导出文件保存到需要许可的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amiel:

    感谢您的努力。 目前、我也无法重现此问题、我不确定此问题的发生原因、可能是我重启电脑后此问题消失了。 但我认为这与位置许可无关。

    未将对象引用设置到对象的实例字符"k Ω"表示"对象引用未设置为对象的实例"。  

    由于我无法再次重现此问题、我将将此帖子设置为已解决、并在我知道如何重现此问题时返回给您。

    谢谢。。。