This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:/EN 引脚控制

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873703/bq25505-en-pin-control

器件型号:BQ25505

如果/EN 引脚悬空、使能状态是什么? 我的设计中的/EN 信号会通过非板载方式连接到外部处理器、因此在某些情况下、/EN 信号不会连接到任何设备。  我是否应该使用连接到 VBATT SEC 的上拉电阻器来保证在控制处理器不存在时禁用 bq25505?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ellis、您好!

    /EN 没有内部上拉或下拉电阻、并且具有高阻抗。  它可能会浮动高电平或保持低电平。  我建议上拉至 VBAT_SEC 以使充电器保持禁用状态。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /EN 引脚的阻抗有多高? 1mg 电阻是否足以将其拉高? 10兆? 当/EN 引脚被拉至高电平位置时、它是否会灌入任何电流? 当/EN 引脚被拉高时、我希望避免通过上拉电阻器对 VBAT_SEC 放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ellis、您好!

    我们不对进入/流出该引脚的泄漏进行规格、但它应小于0.1uA。  

    此致、

    Jeff