This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:如何使用 RSS 法计算 TPS53355输出精度

Guru**** 2507535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881265/tps53355-how-to-calculate-tps53355-output-accuracy-with-rss-method

器件型号:TPS53355

您好!

我想知道如何使用 RSS 法计算 TPS53355输出精度。

TI 是否有任何公式来实现这一点? 请提供建议。

谢谢你。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

      您能否澄清 RSS 方法的含义?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    平方和根(RSS)是一种添加一系列有助于最终容差的独立随机容差的方法。  公式相当简单:

    公差(RSS)=平方根[(1+Tolerance 1)^2 +(1+Tolerance 2)^2 + 1+ Tolerance 3)^2]

    TPS53355特有的唯一方面是输出电压精度的每个容差:

    1) 1)基准电压容差: 这在数据表电气规格表中给出。  在25°C 时为+/- 0.5%、在-40°C 至+85°C 的温度范围内为+/- 1%。

    2)电阻分压器容差:这基于电阻分压器容差的容差、约为+/-(容差 Rtop +容差 Rbot)。  对于 RSS 容差、我建议考虑与顶部电阻器和 Bot 电阻器无关的容差变量。

    3) 3) RCC 注入斜坡容差:如果使用外部 RCC 纹波注入、则由于注入斜坡幅度的变化、输出电压存在一定的容差。    来自 RCC 注入的 FB 电压处的偏移电压为1/2 VOUT/VIN *(VIN-VOUT)* 1/FSW * 1/RC。  RCC 注入的容差(以输出的百分比表示)将为83.3 *{[ VOUT/VIN (min)*(VIN (min)-VOUT)*(1/FSW)*(1/RC (min))]- [ VOUT/VIN (min)*(VIN (min)-VOUT)* 1/FSW *(1/RC (max )]

    该容差的主要因素通常是 VIN 或电容器容差的变化、这就是我在上面强调这些变化的原因。