This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:DPPM 禁用、电流限制设置为600mA

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873976/bq25150-dppm-disable-and-current-limit-set-to-600ma

器件型号:BQ25150

大家好、

请允许我帮助客户就以下两个问题发表意见:

1.禁用 DPPM 功能会产生什么副作用?

根据我的理解、如果禁用 DPPM、当系统需要超过输入电流限制的大负载时、输入可能会崩溃、因为电池无法帮助向系统提供能量、这是正确的吗?

2.如果将电流限制设置为600mA、是否存在任何可靠性问题?

我认为将电流限制设置为600mA 是可以的、只需确保 PMID 上的持续电流小于500mA (系统电流+电池充电电流)(根据数据表建议)、这是正确的吗?

谢谢。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到我的回答-  

    1.禁用 DPPM 功能会产生什么副作用?

    a) DPPM 的功能是在 PMID 与电池的差异达到 DPPM 阈值时限制流入电池的充电电流。 这使得弱适配器(或低压无线电源)在与 VINDPM 禁用功能配对使用时仍能为电池充满电。 这种副作用可能是适配器较弱-由于电池电流不会降低、因此 PMID 电压更不允许稳定。  

    2.如果将电流限制设置为600mA、是否存在任何可靠性问题?

    a)不可以、您可以通过输入 FET 以600mA 的电流运行器件。 器件可以在此阈值下运行。 您可以在 PMID 上超过500mA -这不是一个问题。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    您是否还可以帮助确认以下问题?

    如果 PMID 输出每隔几秒在 VIN 和 VBAT/DPPM 之间切换一次、则充电器在此类情况下是否存在任何可靠性问题?

    谢谢。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    从器件的待机点可以不担心 PMID 从 VIN 重复切换到 VBAT。  

    此致、

    Gautham