大家好、
请允许我帮助客户就以下两个问题发表意见:
1.禁用 DPPM 功能会产生什么副作用?
根据我的理解、如果禁用 DPPM、当系统需要超过输入电流限制的大负载时、输入可能会崩溃、因为电池无法帮助向系统提供能量、这是正确的吗?
2.如果将电流限制设置为600mA、是否存在任何可靠性问题?
我认为将电流限制设置为600mA 是可以的、只需确保 PMID 上的持续电流小于500mA (系统电流+电池充电电流)(根据数据表建议)、这是正确的吗?
谢谢。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请允许我帮助客户就以下两个问题发表意见:
1.禁用 DPPM 功能会产生什么副作用?
根据我的理解、如果禁用 DPPM、当系统需要超过输入电流限制的大负载时、输入可能会崩溃、因为电池无法帮助向系统提供能量、这是正确的吗?
2.如果将电流限制设置为600mA、是否存在任何可靠性问题?
我认为将电流限制设置为600mA 是可以的、只需确保 PMID 上的持续电流小于500mA (系统电流+电池充电电流)(根据数据表建议)、这是正确的吗?
谢谢。
此致、
艾伦
您好!
请在下面找到我的回答-
1.禁用 DPPM 功能会产生什么副作用?
a) DPPM 的功能是在 PMID 与电池的差异达到 DPPM 阈值时限制流入电池的充电电流。 这使得弱适配器(或低压无线电源)在与 VINDPM 禁用功能配对使用时仍能为电池充满电。 这种副作用可能是适配器较弱-由于电池电流不会降低、因此 PMID 电压更不允许稳定。
2.如果将电流限制设置为600mA、是否存在任何可靠性问题?
a)不可以、您可以通过输入 FET 以600mA 的电流运行器件。 器件可以在此阈值下运行。 您可以在 PMID 上超过500mA -这不是一个问题。
如果您有任何疑问、请告知我们。
此致、
Gautham