This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061EVM:PMID 电容器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881432/bq21061evm-pmid-capacitor

器件型号:BQ21061EVM
主题中讨论的其他器件:BQ21061

大家好、

我在 BQ21061数据表中看到、PMID 应至少得到一个具有稳压输出的22uF 电容器。 但是、我发现在我们的 BQ20161 EVM 上、电容为10uF、这有道理吗? 我有点困惑、这是正确的吗?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您查看数据表中的表39、建议使用22uF。 不过、您还会看到所需的最低电容为10uF。