This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供线性充电器建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881320/asking-for-linear-charger-recommendation

主题中讨论的其他器件:BQ25618BQ24074

你(们)好
客户正在调查线性充电器。 请您推荐合适的产品吗?

V_USBIN:2.7V ~ 12V (需要支持 PD 适配器9V)
V_BATT:可编程4V ~ 4.5V
I_CHG:可编程、高达1A ~ 1.5A
I2C:必须
BAT_FET 电源路径:必须

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 BQ24074、它是唯一能够支持高达10.5V 电压的线性充电器。 但是、它具有固定的 VBAT、并且没有 I2C。 如果它们对于开关充电器是可以接受的、我建议使用 BQ25618