This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:自举二极管

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892332/tps92641-bootstrap-diode

器件型号:TPS92641

大家好、

我对自举二极管有疑问。

我认为自举二极管的额定电压需要大于 TPS92641的 Vcc (最大值9.14V)。 但是、TPS92641EVM 采用100V/1A 肖特基二极管。  自举二极管是否需要如此高的电压?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自举二极管通过 Cboot 连接到开关节点。  它会将 Vin 视为其上的反向电压。  它的额定值应高或高于所需的 MOSFET VDS 额定值。

    如果您看到其连接位置、则二极管两侧存在 VCC 偏移、阳极侧 VCC 偏移、阴极上 SW 节点偏移和 Vboot 偏移。 (VBOOT 是一个低于 VCC 的二极管压降)、因此当上部 MOSFET 导通时、它会看到从阴极到阳极的开关节点电压。  这将是 Vin。

    此致、