This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828-Q1:如果 WDI 在/RESET 激活期间被切换、/RESET 不能被释放。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873365/tps3828-q1-reset-cannot-be-released-if-wdi-is-toggled-during-reset-active

器件型号:TPS3828-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3828

各位专家、您好!

我的客户报告 TPS3828的看门狗功能有问题。 与典型应用不同、客户以特殊方式使用此器件:在特定时间内、WDI 输入由特定电路驱动、以便在某些情况下禁用看门狗计时器。 因此、即使在/RESET 激活期间、也可以切换 WDI 输入。 问题是、如果 WDI 输入在50ms (50%占空比)的周期内发出脉冲、则/RESET 信号无法释放。 下面是测试波形的屏幕截图。 我想知道 WDI 转换的持续时间是否必须长于延迟时间?

谢谢你

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我相信你需要有足够的时间使 WDO 转换生效、这就是延迟时间。 这符合您的预期。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢你的答复。 但我不这么认为。 因为一旦检测到 WDI 转换、就应该释放我的理解/复位信号。 为什么由于 WDI 转换、器件保持/RESET 为低电平状态?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    与数据表中的此段落相关:

    我相信这就是您所提到的行为。 在这种情况下、复位将保持逻辑低电平、如果您需要权变措施、可以使用外部 FET。 请告诉我这是否不是您的意思。

    谢谢、
    Abhinav。