This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:软启动电容的额定电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881298/tps22810-voltage-rating-of-soft-start-capacitor

器件型号:TPS22810

您好!

我想将软启动设置为1~2ms、因此计划了4700pF。 额定电压如何?

EVM 使用电压范围为50VDC 的电容器。 它需要如此高的评级吗?

谢谢、此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    根据数据表、CT 引脚上的预期最大电压为2.5V。 EVM 电容器的额定值如此之高的原因是由于额定值和 CT 引脚电压之间存在如此大的差异、因此电容器值不会降额。 通过选择额定电压为2.5V 的电容器、电容值可能会发生变化(根据电容器的数据表)。  

    简而言之、只要考虑电容器降额、就可以使用较低的电压电容(至少大于2.5V)。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius