This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:如何检测多相电源电路中损坏的相位

Guru**** 2387820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159540/tps53667-how-to-detect-damaged-phases-in-multi-phase-supply-circuit

器件型号:TPS53667

您好!

我对 TPS53667有一些疑问。 TPS53667与 CDS95490Q5MC 一起用于四相电源电路中。 如果您需要、我可以在线分享原理图。

问题

  1. 当多相电源电路中的外部 MOSFET 损坏时、TPS53667是否可以通过其状态寄存器等来识别哪个 MOSFET?
  2. 有时、1b 从状态寄存器中读取、该寄存器被描述为"不支持、并且始终设置为0。" 该寄存器会发生什么情况?
  3. 是否存在无法从 TPS53667生成开关脉冲的运行条件?
    • 如果是、TPS53667的状态寄存器在发生时会是什么样的?
  4. 是否存在任何无法从 TPS53667不定期生成开关脉冲的工作条件?
    • 如果是、TPS53667的状态寄存器在发生时会是什么样的?
  5. 数据表的第7.6.2.3.33节指出、CUR_SH_WARN 位(STATUS_MFR_SPECIFIC[5:3])"不受支持且始终设置为0"、而第7.3.19节指出"故障阶段可从 STATUS_MFR_SPECIFIC[5:3]中读取。" 哪一项是正确的?
  6. STATUS_MFR_SPECIFIC 寄存器检测相位故障的条件是什么?
  7. TPS53667能否检测多个外部 MOSFET 损坏时的 MOSFET?
  8. TPS53667是否有办法单独停止从特定相位生成开关脉冲?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到与 STATUS_MFR_SPECIFIC[5:3]发生冲突的信息。 我需要获取 EVM 并进行测试、才能获得可靠的答案、这可能需要几周时间。

    我今天可以回答以下问题:

    3.如果输出被禁用(例如导致关断的故障),控制器将不会产生开关脉冲。 您应该能够在 Fusion 的 STATUS_WORD 中查看输出是否关闭。

    4.在负载瞬态期间、控制器将改变关断时间、这可能看起来不规则。 如果功率级非常接近 OC 限值、这也会导致偶尔撞到 OC 时出现异常。

    8.是的。 如果检测到故障相位、它将停止向该相位发送 PWM 脉冲。 您还可以在配置中手动禁用相位。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    为了回答其余的问题、我使用了一个6相 EVM 并在电路板运行以对功率级进行三态处理时将第6相 PWM 短接至1.7V。 这会导致功率级中的两个 FET 都禁用、这会导致电流共享故障、因为该功率级不会承载电流。 Fusion 在 STATUS_MFR_SPECIFIC 寄存器中展示了这一点:

    控制器提升了位5、4和0。

    [5:3]读为110 (十进制6)、表示第6阶段存在电流共享问题。

    位0表示发生了相位故障。

    其余问题的答案:

    1.是、在 STATUS_MF_Specific [5:3]中

    2.这是不正确的。

    5. 7.3.19正确。

    6.它检测到相位不能正确共享电流。

    7.否,如果有多个相位,则不能显示哪些相位有故障。