This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.3V 监控器感应引脚与 VCC 分离、但不可编程?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7702B, TPS3890-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874320/3-3v-supervisor-sense-pin-separated-from-vcc-but-not-programmable

主题中讨论的其他器件:TL7702BTPS3890-Q1

您好!

目前、我广泛使用了具有可编程阈值的电压监控器 TPS3808G01-Q1。 您能否为3.3V 电压推荐一款电压监控器、该电压的引脚感应与 VCC 引脚分离、但不可编程? (或多或少类似于 TL7702B)?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您可以始终使用 TPS3890-Q1。 该器件具有固定阈值选项、可调节版本和感应引脚。  TPS389033-Q1采用3.3V 输入。

    谢谢、
    Abhinav。